Eigene vier Wände

Viele von uns träumen von den eigenen vier Wänden. Denn Wohneigentum schafft Lebensqualität, Gestaltungsfreiheit und Schutz vor Mieterhöhungen und Kündigungen. Und es sichert Zukunft: als wichtiger Baustein zur Altersvorsorge. Durch attraktive Angebote zur Baufinanzierung und zur Risikoabsicherung hilft Siemens Private Finance Ihnen, diesen Traum zu verwirklichen.

Finanzieren

Baufinanzierung

Sie planen ein Haus zu kaufen oder zu bauen? Ein solcher Schritt will gut geplant sein und braucht starke Partner. Mit der richtigen Finanzierung kommen Sie Ihrem Ziel ein gutes Stück näher.

Baufinanzierung

Anschlussfinanzierung und Forwarddarlehen

Sie haben sich eine Wohnung oder ein Haus gekauft und innerhalb der nächsten zwei Jahre läuft die Zinsbindung Ihrer Finanzierung aus? Sie stellen fest, dass Sie bei Ihrer Bank viel zu hohe Zinsen zahlen? Wir unterstützen Sie bei der Suche nach einem neuen Partner zur Umfinanzierung Ihres Darlehens.

Anschlussfinanzierung

Bausparen
Grundsätzlich ist ein Bausparvertrag ein reines Anlageprodukt. Der Grundgedanke ist einfach: Während der Ansparphase baut der zukünftige Immobilieneigentümer über monatliche Sparraten Eigenkapital für den Immobilienerwerb auf. Die vertraglich vereinbarte Bausparsumme wird zu einem vereinbarten Prozentsatz (z. B. 40%) angespart.

Bausparen

Wohn-Riester
Der Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum wird seit dem 1. Januar 2008 wieder staatlich gefördert. Ende 2005 endete die bis dahin bestehende Förderung durch die Eigenheimzulage. Mit der Verabschiedung des Eigenheimrentengesetzes wurde der sogenannte „Wohn-Riester" eingeführt.

Wohn-Riester

Risiken absichern

Erforderlich

Privathaftpflicht-Versicherung

Es ist schnell passiert: Sie haben aus Unachtsamkeit eine Person verletzt oder eine Sache beschädigt und haften dafür mit Ihrem Privatvermögen. Schon für ein paar Euro im Monat können Sie sich dagegen absichern.

Privathaftpflicht-Versicherung

Hausratversicherung

Neues Haus – neue Einrichtung: Ihr Hausrat ist viel wert. Holen Sie sich Rückendeckung für ein sicheres Zuhause durch eine Hausratversicherung, die Sie vor kostspieligen Folgen von Feuer, Einbruch, Sturm, Wasser schützt. Auch für Wohnungen im Ausland.

Hausratversicherung

Wohngebäudeversicherung

Feuer, Wasser, Sturm und Hagel kommen unerwartet und können verheerende Folgen anrichten. Ihr Eigenheim sollten Sie daher gegen Gebäudeschäden versichern.

Wohngebäudeversicherung

Empfohlen

Unfallversicherung

Rund neun Millionen Menschen kommen pro Jahr in Deutschland bei Unfällen zu Schaden, eine Millionen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.*Führt ein Unfall zu Invalidität, entsehen meist hohe Kosten. Eine Unfallversicherung schützt Sie weltweit und rund um die Uhr vor den finanziellen Folgen.

Unfallversicherung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Wenn Sie Ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können, bewahrt Sie die Berufsunfähigkeitsversicherung vor finanziellen Notlagen durch eine monatliche Rente. Übrigens: Häufiger noch als Unfälle sind Krankheiten die Ursache für Berufsunfähigkeit.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Risikolebensversicherung

Für den Fall der Fälle: Den Lebensstandard Ihrer Familie sichert eine Risikolebensversicherung, wenn Sie als Versorger ausfallen sollten. Für junge Familien oder zur Absicherung eines Kredits ist diese Versicherung daher besonders wichtig.

Risikolebensversicherung

Rechtsschutzversicherung

Im Recht zu sein und sein Recht im Streitfall auch zu bekommen, ist nicht dasselbe. Dies setzt vielmehr gute juristische Beratung sowie das nötige Geld voraus, um einen qualifizierten Anwalt und auch die Gerichtskosten bezahlen zu können. Aber das ist mit einer Rechtsschutzversicherung nicht länger Ihr Problem.

Rechtsschutzversicherung