Professionelle Vermögensverwaltung

Ob Altersvorsorge für Sie oder monatlicher Sparplan für das Studium der Kinder: In Zeiten niedriger Zinsen und stetig steigender Lebenshaltungskosten stellen Wertpapiere oftmals einen sinnvollen Baustein beim systematischen Vermögensaufbau dar.

Unser Partner: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH

Wir freuen uns, Ihnen mit Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH aus München (nachfolgend Scalable Capital) einen leistungsstarken Partner vorstellen zu können. Scalable Capital ist ein digitaler, von der BaFin beaufsichtigter Finanzportfolioverwalter (auch Vermögensverwalter genannt), dessen Anlagekonzept auf sog. Exchange Traded Funds (ETF) basiert. Ein ETF ist ein börsennotierter Investmentfonds, der einen bestimmten Index (z.B. DAX, Eurostoxx) abbildet. Die Performance des ETF entwickelt sich daher parallel zu diesem Index.

Scalable Capital als Vermögensverwalter trifft auf Basis Ihrer persönlichen Risikobereitschaft sämtliche Auswahl- und Anlageentscheidungen für Sie. Sie erhalten ein individuelles, auf Sie zugeschnittenes Portfolio, welches mittels regelbasiertem Risikomanagementsystem laufend überwacht und verwaltet wird. Für SPF-Kunden ist dies bereits ab einem Anlagebetrag von € 5.000 (statt regulär € 10.000) möglich.

 

Bitte beachten Sie folgenden Risikohinweis:
Die Vermögensanlage in Kapitalmärkte ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Vermögensanlage kann fallen oder steigen. Es kann zum Verlust des eingesetzten Vermögens kommen. Weder vergangene Wertentwicklungen noch Prognosen haben eine verlässliche Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. Bitte beachten Sie hierzu die ausführlichen Hinweise auf der Website von Scalable Capital. Risikohinweise

Jede Anlageentscheidung sollte auf einer fundierten Grundlage erfolgen. Hierzu werden Ihnen von Scalable Capital ausführliche Informationen vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf sollten Sie sich den Inhalt, die Risiken und die Kosten der Vermögensverwaltung von Scalable Capital erläutern lassen.

  • Top-Konditionen:
    - 6 Monate von der All-In-Gebühr befreit*
    - Mindestanlagebetrag: € 5.000 (statt regulär € 10.000)

  • Persönlicher Ansprechpartner bei Scalable Capital für den gesamten Anmeldeprozess

  • Webinare exklusiv für SPF-Kunden

 


* Die Abrechnung der All-In-Gebühr beträgt für SPF-Kunden in den ersten 6 Monaten 0 % p. a., danach 0,75% p. a. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Die Transaktionskostenpauschale der Depotbank wird von der Vergütung des Vermögensverwalters abgezogen (negative Beträge werden als Guthaben vorgetragen). Zusätzlich trägt der Kunde die (Dritt-)Kosten der ETFs durchschnittlich 0,25 % p. a.).


Wir haben diese Intranetseite anhand von Informationen erstellt, die uns von Scalable Capital zur Verfügung gestellt wurden.

Die Angaben auf dieser Intranetseite stellen weder eine Anlagevermittlung oder –beratung noch ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages und/oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch SPF dar. Sie dienen nur der allgemeinen, nicht abschließenden Information über Scalable Capital und deren Leistungen. Alle Angaben auf dieser Intranetseite sind ohne Gewähr. Eine Haftung für die Leistungen von Scalable Capital wird von SPF nicht übernommen.



EXtra-Magazin, www.extra-funds.de    Focus Money, www.focus.de