Ausbildung und Studium

Mit der Ausbildung oder dem Studium beginnt das Berufsleben. Sie genießen mehr Freiheiten, sind aber auch vor neue Herausforderungen gestellt. Denn viele Dinge, die bislang Ihre Eltern geregelt haben, liegen nun bald ganz in Ihren Händen. Zum Beispiel die Versicherung des eigenen Motorrads. Schwierige Fragen? Nicht mit dem richtigen Partner: Wir von Siemens Private Finance suchen mit Ihnen gemeinsam nach den passenden Antworten.

Erforderlich

Privathaftplichtversicherung
Es ist schnell passiert: Sie haben aus Unachtsamkeit eine Person verletzt oder eine Sache beschädigt und haften dafür mit Ihrem Privatvermögen. Während der Ausbildung oder des Studiums sind Sie auch nach der Volljährigkeit über die Privathaftpflichtversicherung der Eltern versichert. Nach Abschluss der Erstausbildung, des Studiums oder nach Heirat muss ein eigener Vertrag abgeschlossen werden. Schon für ein paar Euro im Monat können Sie sich absichern.

Privathaftpflichtversicherung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Wenn Sie Ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können, bewahrt Sie die Berufsunfähigkeitsversicherung vor finanziellen Notlagen durch eine monatliche Rente. Übrigens: Häufiger noch als Unfälle sind Krankheiten die Ursache für Berufsunfähigkeit.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Unfallversicherung

Rund neun Millionen Menschen kommen pro Jahr in Deutschland bei Unfällen zu Schaden, eine Millionen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.*
Führt ein Unfall zu Invalidität, entsehen meist hohe Kosten. Eine Unfallversicherung schützt Sie weltweit und rund um die Uhr vor den finanziellen Folgen.

Unfallversicherung

Kfz-Versicherung

Siemens Private Finance vermittelt Ihnen für Ihr neues Auto, Motorrad oder Mofa eine Versicherung mit starker Leistung und günstigen Beiträgen.

Kfz-Versicherung

Empfohlen

Zahnzusatzversicherung
Beim Zahnersatz zahlt die gesetzliche Krankenversicherung einen Festzuschuss. Damit wird jedoch nur ein Teil der Grundversorgung abgedeckt und ein Zahnarztbesuch kann unter Umständen sehr teuer werden. Eine Zahnzusatzversicherung sorgt weiter für Ihr strahlendes Lächeln. Und: Hier ist der Einstieg für junge Leute besonders günstig.

Zahnzusatzversicherung

Hausratversicherung

Der Versicherungsschutz über die Eltern besteht für vorübergehend zur Ausbildung oder Studium auswärts untergebrachten Hausrat. Bei dauerhaftem Auszug (kein Rückkehrwille in die elterliche Wohnung) ist der Versicherungsschutz nicht mehr gegeben. Ob Sie eine eigene Hausratversicherung abschließen, ist abhängig vom Wert Ihres Hausrats. Wenn Sie z. B. ein teures Fahrrad, eine hochwertige Stereoanlage und einen PC besitzen, kann der Abschluss einer Hausratversicherung sinnvoll sein.

Hausratversicherung

* Quelle: ZUKUNFT klipp + klar Informationszentrum der deutschen Versicherer