资产融资打破工业领域资金枷锁

西门子金融服务集团分析了工业领域被冻结的流动资金的现状和影响

Making the (up) grade

西门子金融服务集团的最新研究显示,制造企业有大量的流动资金因购买设备被冻结。在中国、印度和土耳其,未来五年预计分别会有13715亿欧元、1667亿欧元和277亿由原的流动资金被冻结,分别占这三个国家GDP的2.00%、0.70%和0.53%。在德国,到2018年预计会有588亿欧元的流动资金被冻结,约占该国GDP的0.44%左右。与之相比,法国和英国的工业领域在同时期可能分别会有279亿欧元(GDP的0.30%)和121亿欧元(GDP的0.12%)的流动资金被冻结。这是因为德国工业企业产值大约可占到该国GDP的22%,而法国和英国的这一比例均为10%左右。

这些冻结的资金平均约占各国制造业销售总额的0.75%。多项研究表明:全球制造业的净利润率约为10-11%,因此这些被冻结的流动资金平均约为各国工业企业总利润的7%左右。这被冻结的资金将无法被用于其它的经营活动,比如新产品开发、收购兼并和营销活动等。从长远看,这将影响企业的发展和市场竞争力。

要释放因设备采购而冻结的资本,资产融资—特别是设备租赁—是公认的行之有效的方法。这样设备采购就不是简单的直接购买,而是通过一段时间的融资来实现。在租赁期内,企业可以使用倒心仪的新设备,并保留流动资金和银行信用额度以备不时之需。而新设备的安装、升级和维护费用通常也可以包含到融资协议中去。

我们的信息对您有所帮助吗?